This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:电源负载开关中的电压反向驱动问题

Guru**** 2534780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248573/tps22810-q1-voltage-back-drive-issue-in-power-load-switch

器件型号:TPS22810-Q1

大家好、

我们正在使用 TPS22810TDBVRQ1开关来控制3.3V 电源。 但是、我们遇到了一个问题、即未启用开关时从 VOUT 引脚到 IC 的 VIN 引脚有反向驱动。 是否有任何方法可以防止这种反向驱动?

此致、

Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    从 VOUT 到 VIN 的反向驱动是由于开关 FET 中固有的体二极管。 因此、VOUT 的绝对最大值为 VIN + 0.3V 和20V 之间的最小值、因此强烈建议在这种情况下运行、即使可以从外部阻断电流。

    我们的某些器件、 例如 TPS22953-Q1、具有反向电流阻断功能、可以防止出现问题。 使用负载开关产品列表中的滤波器、可在此处找到具有反向电流阻断功能的器件。

    谢谢。

    帕特里克