This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:设计审查和协助

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247447/bq24600-design-review-and-assistance

器件型号:bq24600

大家好、我想知道 TI 团队能否查看 BQ24600的原理图和 PCB 布局设计。  感谢您提供任何建议和帮助!  

关于 PCB 布局、我选择了一个四层 PCB、按 顶部信号层、GND 平面层、PWR 平面层和底部信号层的顺序排列。 数据表要求使用相应的覆铜分别对电源接地和模拟接地进行布线、但我不确定接地覆铜应位于各层内的哪个位置。 是建议在顶层信号层上还是在顶层和底层之间铺铜?

规格:

6节

I_CHARGE = 1.5A

V_BAT = 22V

以下是 PCB 光绘文件及原理图的附件。

e2e.ti.com/.../8078.Charger.zipe2e.ti.com/.../charger_5F00_schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、您好!

    您的原理图布局没有任何明显的问题。

    [quote userid="569494" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247447/bq24600-design-review-and-assistance 该数据表要求使用相应的覆铜分别对电源地和模拟地进行布线、但我不确定接地覆铜应位于哪个层中。 是否建议将覆铜置于顶层或顶层与底层之间?

    只要电源接地和模拟接地正确布线、接地覆铜应该能够覆盖任一层。

    将模拟接地与电源接地分开进行布线、并使用单个接地连接将充电器电源接地连接到充电器模拟接地。 在 IC 正下方、使用覆铜实现模拟接地、但应避免使用电源引脚来减少电感和电容噪声耦合。 使用散热焊盘作为单个接地连接点、将模拟接地和电源接地连接在一起。  

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的意见! 我已经添加了相应的接地覆铜并连接了单个接地点连接、PCB 布局是否正确?  

    e2e.ti.com/.../charger_5F00_2.zip

    此致、

    TRAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、您好!

    您的 PCB 布局没有出现任何明显的问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的帮助!

    此致、

    TRAN