This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:第9.2节中的设计公式

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248817/lmr33630-design-equations-in-section-9-2

器件型号:LMR33630

您能否说明第9.2节中的方程是如何推导的?  特别是、我无法理解第9.2.2.4公式5和第9.2.2.5节公式6。   这适用于 LMR336xx 名称下的所有器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我想我不能在这里简单地解释一下方程公正。 这些公式对于 TI 器件并不是唯一的、因为它们对于大多数电力电子产品都是通用的、并包含在一般理论中。

    对于一些推荐读物、我强烈建议使用 由 Robert Ericson 编写的《电力电子基础》、以了解有关这些公式是如何推导的更多信息。

    如果您有一个特定于 TI 器件的问题(例如要使用的元件)、或者如果您需要对设计进行审查、我很乐意提供帮助。

    谢谢。
    安德鲁