This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:两个器件之间的最大延迟

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248705/ucc21750-maximum-delay-between-two-devices

器件型号:UCC21750

您好!

我想弄清楚、两个不同器件在多大程度上可以不同其栅极驱动器输出的最大延迟。 据我所知、有传播延迟(仅取决于数据表中图形所示的温度)和上升和下降时间(也仅取决于温度)。

将这两个参数(传播延迟+上升/下降时间)相加、每个器件的最大延迟介于两者之间、对吧?

如果我想找出两个不同器件的延迟之间的最大差异、我是否可以假设器件间的偏移并忽略有关传播延迟和上升/下降时间的信息(如果我假设这两个器件的工作条件相同)? 还是更复杂? 如果我仅考虑器件间偏移、最大偏差是30ns?!

提前感谢您的帮助。

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提出这个有趣的问题。  传播延迟时间、低电平到高电平输出(tPLH)是输入和输出电压波形上的指定基准点之间的时间、输出从定义的低电平变为定义的高电平 (对于 UCC21750、根据上升或下降和反相或非反相逻辑、其值为50%至10%或90%)。 最大传播延迟为 130 ns 对于 VCC = 5.0V、从 VCC 到 GND 的1uF 电容器、VDD–COM = 20V、18V 或15V、COM–VEE = 3V、5V 或8V、 CL= 100pF,也取决于温度

    最大的部件间偏移为 30ns 对于  VCC = 5.0V、从 VCC 到 GND 的1uF 电容器、VDD–COM = 20V、18V 或15V、COM–VEE = 3V、5V 或8V、 CL= 100pF、也取决于温度

    如果我想找出两个不同器件延迟之间的最大差异、可以假设器件间的偏差-答案是肯定的!

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克