This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:VINLS 小于3.25V 时的 LDO 输出电流

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248371/bq25125-ldo-output-current-when-vinls-is-less-than-3-25v

器件型号:BQ25125

您好!

数据表指出、只有当 VINLS >3.25V 时、才能实现完整100mA。  

如果 LDO 输出为低电压、则为1.2V、VINLS 为1.8V。 我们如何了解/计算我们可以预期的最大输出电流?

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我能不能问您的 LDO 电压容差是多少? 例如、10%(1.2V 降至1.08V)的 LDO 压降是否可以接受?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    这是一个好问题、感谢您快速回复! 它们实际上可能正在向上切换架构、这将解决该问题。 让我对他们的架构变化持怀疑态度、然后我再回到这里。  

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在这方面做得很好!