This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:从 TPS65988工具到 TPS55288的寄存器设置

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247847/tps65988-register-setting-from-tps65988-tool-to-tps55288

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS55288

您好、TI 团队、

我们的一个客户目前正在设计 Thunderbolt 4扩展坞产品、  该产品基于 TPS55288 + TPS65988、支持5V/9V/15V-5A、20V4.9A。  他们想知道如何  通过 TPS65988工具设置寄存器、从而满足 TPS55288的以下要求。  

1) 1)在工作条件下、5V/9V/15V-5A、OCP 电流为5.5A;

2)工作条件下20V - 4.9A,OCP 电流为5A

他们想知道如何将电流数据写入 TPS55288,比如,现在0xd200要写入5V 电压,如果要同时写入电压和 OCP 5.5A 电流,那么要写入多少这个值?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    请允许我在内部告诉您、最后一周结束。 是否正在使用 TPS65988 DK  该 TBT4对接底座项目?  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    客户是否有您发送的 PJT 文件以便我可以从最后进行评估?

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林