This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:我们可以用 IADJ 引脚来同步实现同相和 NTC

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248268/tps92692-q1-can-we-use-iadj-pin-to-achieve-binning-and-ntc-simultaneously

器件型号:TPS92692-Q1

大家好、

我的客户需要 LED 分级和 NTC 降额功能。 我们是否可以在以下情况下使用 IADJ 引脚来满足该要求? 添加一个与 Rntc 并联的 Rbin。 有任何风险吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    我们这款器件的专家正在度假。 他将在返回后响应所有线程、

    此致!

    佩德罗·阿兰戈·拉米雷兹。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iris、

    这就是我们在进行分级和热折返时使用它的方式。  当然、必须针对其应用正确选择值。

    谢谢 Tuan