This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:BA7694202

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248364/bq76942evm-ba7694202

器件型号:BQ76942EVM

尊敬的先生:

我正在使用 BA7694202 -I2C 使能芯片、并使用 TI 站点上提供的相同代码(sluC701-STM32-I2C)、但器件 在主 MCU 发送器件地址后未发送 ACK

使用 MCU:STM32G473VCT6

I2C 速度:400kHz

R218、R219、R224、R225 Q26 为 DNM、RST-DWN 与接地短路。

R214、R215为4.7K

C108上的电压:1.8V DC

请建议并分享任何其他代码或想法,以便我可以转发。-我已经开发了48V100Ah BMS 基于 BQ7695203 -SPI 通信。

谨致问候。。。

拉梅什·古普塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片是 BQ7694202  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    您知道您的代码当前是否设置为使用 CRC? BQ7694202默认启用 CRC、因此如果微控制器不发送 CRC 位、器件将无法读取消息。 观察您发送的信号(以及我假设的数据位)、您似乎没有在传输过程中发送 CRC。 这意味着器件将无法对其进行确认、因为它看起来不是有效消息。 您能否说明示波器屏幕截图上显示的是哪些信号?

    此致!

    A·内德尔费尔德