This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:反馈环路

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248267/ucc28740-feedback-loop

器件型号:UCC28740

您好!

我将 UCC28740用于反激式转换器。  

现在、我尝试了解反馈环路。

应用手册 sluaa66描述了光耦合器的极点位于何处。 (方程式4/5)。

为了确定来自光耦合器的极点、我需要 R (PULLUP)。 是所使用的 R (PULLUP) 15k。 那么战争那么好。

但是、典型应用电路中的实际 R (PULLUP)是多少?

光耦合器连接到 VDD、因此需要下拉电阻。 但是、下拉电阻器是什么器件呢? 它是 R (FB3)与 R (FB4)串联。 或 R (FB4)与内部 R (FB)并联。

我希望你理解我的问题,你可以帮助我。

此致

威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    威利先生、

    感谢您的耐心。 图1中的下拉电阻器。 UCC28740的典型应用电路为 RFB4。 FB 引脚上也有一个内部下拉电阻。 我建议使用数据表中给出的值。

    此致、
    亚历克西斯