This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:LM5157QRTERQ1

Guru**** 2515105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248170/lm5157-lm5157qrterq1

器件型号:LM5157

大家好、

我将此器件用于 SEPIC 转换器应用。 您能否指导我如何为 Pin 8 : COMP 选择环路压缩组件。 或 任意范围的 Rcomp、Ccomp 和 CHF 组件。

此外、我还要求您提供此 IC 的功率耗散值。

谢谢。此致、

蓬诺居长社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ponnoju:

    请访问我们的快速入门计算器: https://www.ti.com/lit/zip/snvr512

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计算了 TSS 的值、我得到的单位是秒/伏。

    如何在几秒钟内获得它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ponnoju:

    公式3和4需要乘以 VRET、即1V。

    此致、
    布里吉特