This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:开关晶体管和二极管保持变频

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242996/tps92691-q1-switching-transistor-and-diode-keep-buring

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92691

我使用这款 LED 驱动器从事一项设计(尽管我们将其与激光二极管结合使用)已有几天。 请参阅下面的原理图。

在不进行过多细节的情况下、我们发现其处的电压达到2.35V。请参见下面的屏幕截图。 当然、2.35V > 525mV、会关闭开关。 这也意味着接近10A 的电流通过了 R10。

似乎电流完全来自存储在电感器中的能量。 请参阅下面的屏幕截图、其中显示了电感两侧的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、论坛出现故障。 我认为这是我的解释的延续。 这是屏幕截图。

    如您所见、在切换之前、电感器上的电压为0 (正如预期的那样)。 当 Q1导通时、电感器上的电压增加(这与放电保持一致、同样符合预期)。 因此、据我所知、电感器正在将9A 泵送到 Q1。 这种情况的问题在于 VIS 太高、并且开关关闭了35us。

    我们将 C7替换为10nF 的电容器以减缓 IS 引脚上的上升时间。 正是在这一点上,我们注意到了最奇怪的事情发生。

    如果我们将 Viadj 保持为0、一切都很好。 没有开关、电压轨很稳定、但一旦我们将 Viadj 增加到10mV、12V 电压轨直接来自电源、就会在10V 到4V 之间振荡。我敢肯定 UVLO 会在4V 时踢进、复位。 它以大约100Hz 的频率重复此操作。

    当我们断开 PCB 并测量其导通性时、结果表明12V 被短接至 GND、而将电感器连接到 D1和 Q1的节点。 但是、如果我们将 Viadj 设置为0、则12V 电源轨没有问题。 我要注意的是、我们将台式电源的电流限制设置为1.4A、远高于激光二极管的阈值限制。

    此时、我处于损耗点处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander、

    TPS92691并不是设计为在0A 输出电流下运行、然后调整至更高的电流。  这与软启动有关。  首次加电时、 IADJ 上需要有一些电压、以便器件可以在设定的大于0的受控电流下进行软启动。  如果 IADJ 上没有任何电压、那么它会在调高 IADJ 时发出最大占空比命令、因为环路会饱和、并且误差放大器会在没有任何软启动的情况下输出。

    因此、以 IADJ 中的一些电流命令开始、如100mA、然后缓慢地调节 IADJ 的上下以改变电流。  您应该在 IADJ 引脚的输入端添加一个10K-50K 的串联电阻、以帮助实现这种滤波并减缓 IADJ 的运行。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我来试一下。 只是为了澄清一下、在 TPS92691启动后、我们可以将电流降至0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我只是试了一下,没有运气。 在为 IADJ 供电之前、我们向其施加了1V 的电压。 我要注意的是、我们再次将 C7替换为1nF 的电容器。 我们仍在超额、就像我提交的第一个屏幕截图一样。

    谢谢!

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander、

    这与我大约5个月前与您一起使用的设计相同、正确吗?  然后、基本问题是焊接和工艺问题。  验证它是否正常运行。  您将需要调试是否再次出现焊接问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    对于不同产品、这是类似的设计。 5个月前的应用是一个非常高的功率电路、如果我回忆正确的话、是10A。 这个要低得多。 它在2A 时达到峰值。大多数引脚都按预期运行。 引脚1至8看起来都正常工作。

    我将请我们的技术人员查看这些焊料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander、

    如果是相同的设计、在低电流下应该不会出现任何问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计也并非完全相同。 它具有不同的优化。 此设计的主要限制在于尺寸、因此我无法使用 DDPAK 晶体管和二极管、因此两者是不同的。 尽管如此、我还是从以前的设计中吸取了很多经验教训。

    我们的技术现在正在进行逐节点检查。

    最终、L1会快速放电至 R10。 听起来并不像焊接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我们检查了所有的焊料、没有发现问题。

    让我澄清一下我们的观察:

    当我们观察 GATE 和 DDRV 时、我们看到它们都开启、并且在 DDRV 关闭前、GATE 上有几个不规则脉冲。 我们的导通理论是、当 Q1导通时、L1放电到 R10、其电压大于525mV、因此会触发故障和35us 计时器。 这将同时关闭栅极和 DDRV、但在 DDRV 关闭之前、栅极上有3-5个脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander、

    的过流信号是什么。  您需要降低 R10、以便导通电压不超过400mV。  还可能是您的电感器电流额定值不够高。  如果您使用的电感器与之前使用的电感器相同、那么您应该没问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我们使用的是同一个电感器。 电感器的额定电流为2A。现在、我们只想让任何电流流过激光二极管。 ~将 Iadj 设置为低电平、以便仅获得 μ A 200 mA、但我们仍将获得上电过流。 我可以降低 R10的值(思想在我的脑海中盘旋)、但我们只是增加电流限制、这是我们不希望的。

    此外、我们必须将该值降低相当多。 如果我们达到4V、但不能超过400mV、那么我们需要使电压为24m Ω、这似乎不正确。

    下面是我们使用的电感器的链接: MGAH0603330M-10 Laird-Signal Integrity 产品|电感器、线圈、扼流圈| Digikey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者另一个问题是"我们为什么通过开关提供15A 电流"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、栅极脉冲宽度大约为90ns、并且应该在150ns 内被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander、

    如果是窄脉冲、则表明出现了短路情况、您必须进行故障排除。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    Tuan 正在度假。 请预计回复会延迟。  

    此致!


    佩德罗·阿兰戈·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    我也很喜欢和她在一起的感觉。 令人遗憾的是、时间尚未解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我今天将对此进行介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D1被反焊。 它现在似乎在工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander、

    如果设计以前工作过、那么通常是工艺或装配问题。  很高兴听到您已解决您的问题。

    谢谢 Tuan