This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:BQ79616 EVM 光绘文件

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248036/bq79616evm-021-bq79616-evm-gerber-file

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好、TI 团队:
我们在其中一个项目中使用了 BQ79616。 我们希望在 BQ 79616上开始软件相关工作。
您能分享吗? 光绘文件 BQ796xx EVM 板的哪些特性?
等待您对相同内容的快速响应。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    我已为您提供对 mySecure (与您的 myTI 帐户关联)中所请求材料的访问权限。 一小时后您应该能够查看材料(系统刷新后)。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:
    非常感谢您访问此页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    我很高兴这个问题得到了解决! 如果您觉得此问题有所帮助、请将此主题标记为"已解决"。

    此致、

    朱莉娅·路易斯