This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:仅使用电池时 SYS 引脚上的电压

Guru**** 2507525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248419/bq25890h-voltage-at-sys-pins-with-battery-only

器件型号:BQ25890H

当只由电池供电时、SYS 引脚上的电压存在一个问题。

请阐明当 OTG 引脚被拉至低电平和/或 OTG_CONFIG=0时、相对于 BAT 引脚上的电池电压、SYS 引脚上的电压发生了什么情况。

此外、请确认当升压稳压器被禁用(OTG 引脚为低电平和/或 OTG_CONFIG=0)时、SYS_MIN 寄存器设置是否对仅电池运行有任何影响。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我在下面对您的问题的评论。  

    Unknown 说:
    请说明当 OTG 引脚被拉至低电平和/或 OTG_CONFIG=0时、SYS 引脚上的电压相对于 BAT 引脚上的电池电压发生了什么情况。

    在仅电池条件下、SYS 引脚上的 OTG 是已启用还是已禁用、电压将略低于 Vbat。 VBAT 和 VSYS 的差异是 Q4 BATFET 在两个引脚之间的 VDS。   

    Unknown 说:
    此外、请确认禁用升压稳压器时、SYS_MIN 寄存器设置是否对仅电池运行有任何影响(OTG 引脚为低电平和/或 OTG_CONFIG=0)。

    SYS_MIN 设置仅在连接 VBUS 上的输入适配器时有效。  

    此致、

    加勒特