This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180NGUR 的调节问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246380/lm5180-the-regulation-issue-for-lm5180ngur

器件型号:LM5180

我们的输出设置为11V。 但在实际确认中、输出为11.5V。

您能否告知可能的原因?

有关法规数据和设计、请参阅附文。


e2e.ti.com/.../20230709_5F00_Regulation-Issue-for-LM5180NGUR.xlsxe2e.ti.com/.../7144.LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revB.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、miyata

    您是否参考了数据表中的公式(26)以进行 RFB 选择?  并且根据数据表中的建议、在等式(26)中 RSET 为12.1k。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI San

     你好。

    当然。 我在  数据表中参考了公式(26)。

    RFB=(Vf)* NPS/Irset=(11V+0.41V)* 1/ 0.1mA = 114.1kΩ≒115kΩ

    →输出电压设置=11.02V (Rset:12kΩ)

    此外、当我将 Rset 从12.0kΩ 更改为 12.1kΩ 时、我确认了 Vout。

    但是, Vout 几乎没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miyata

    如果增加更多负载、Vo 是否会改变? 通常、当 NO_LOAD 或极轻的负载时、Vo 较高。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI San

    你好。

    感谢您的建议。  我会确认您的想法。

    我们的输出电流规格为0.1A/输出。  

    如果我们需要降低输出电压,除了以下几点,您还有其他想法吗?

    1.调整 RFB

    2.减小泄放电阻器的阻值

    谢谢你。

    此致、

    宫田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI San

    你好。

    我确认过载中的调节。

    但是、我们的电路保持11.5V 直至过流保护 点。

    详情请参阅附件。

    您是否 还有其他任何 原因导致无法输出设置电压?

    e2e.ti.com/.../20230711_5F00_Regulation-Issue-for-LM5180NGUR.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miyata

    让我先检查一下、然后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miyata

    D252和 D253的器件型号是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI San

    我们 在 D252/D253中使用了 PMEG60T10ELR (NERIA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miyata

    如果 需要降低输出电压,可以调节 RFB,选择一个稍低的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI San

    感谢您的支持。

    我明白了。