This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:查找开发板的帮助请求

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, BQ25121A, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247771/bq25121a-help-asked-for-finding-a-development-board

器件型号:BQ25121A
主题中讨论的其他器件: BQ25120A、BQ25120

您好!

我曾尝试寻找 BQ25121A 的开发板、但到目前为止未成功。 有什么优惠吗? 您建议执行 HIL 测试的内容是什么?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    目前、我们没有 BQ25121A EVM 可用。 出于调试目的、我们提供了 BQ25120A EVM。 BQ25120A 与 BQ25121A 相同、只是默认设置不同。 这对您的测试是否有用?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    是的、BQ25120已经足够接近了、谢谢! 我发现的与 BQ25121A 的另一个区别是 BQ25121A 的 IEC 62368-1认证、我在 BQ25120A 数据表中没有看到该认证。 我想这也是 BQ25121A 较高价格的原因。 对于我的应用、这个小事实会产生很大的影响。

    此致、

    彼得