This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:采用较新制造工艺的替代方案

Guru**** 2509295 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1, TPS784-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247566/tlv733p-q1-alternative-proposal-with-newer-fab-process

器件型号:TLV733P-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS784-Q1

您好!

我选择 TLV73318PQDRVRQ1用于 OEM 项目、但根据半导体评估结果、它在节点尺寸和制造工艺方面被归类为传统技术。 您能为我提供 类似的 LDO BiCMOS 180nm 或更小吗? (LBC8或 LBC9)。

Br

Beyazıt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有 TI 团队的任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beyazit:

    较新技术(LBC9)中的类似器件是 TPS78418QWDRBRQ1。 封装多种多样、但 TPS784-Q1的性能优于 TLV733P-Q1。

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eunize:

    感谢您提供相关信息。 我会检查它。