This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240-Q1:PSpice 模型

Guru**** 2502355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247745/tps61240-q1-pspice-model

器件型号:TPS61240-Q1

您好!

我们是否具有适用于汽车型号 TPS61240-Q1的 PSIC 模型。 我想检查不同环境温度下的电路性能。

此致、

迪克西特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dixit,很抱歉告诉您没有 Q 版本的 pspice。 您可以首先参考商业版本、但有轻微错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。

    我曾尝试使用商业级器件并将温度设置为30 °C 、但在仿真时收到此错误消息。

    而当设置为25 °C 时、仿真正常工作  

    您能指导一下吗。

    迪克西特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,、我们不建议使用 pspice 进行 环境温度仿真、因为模型 与基准测试有一点不同。 建议进行基准测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解模型的局限性。

    迪克西特