This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:无 ILIM?

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247173/tps25946-without-ilim

器件型号:TPS25946
主题中讨论的其他器件:TPS25940

大家好、

是否有一个与 TPS259461类似的器件没有 2倍 ILIM 截止频率、这对客户来说是个问题?

此致

安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    2倍 ILIM 的确切问题是什么? 它们可以在检测到过流时使 ITIMER 保持开路以跳闸。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal、 由于认证限制为15W、客户需要保险丝。 峰值是允许的、没有任何限制(或者至少在低于这些限制的情况下)。 它们将 ILIM 设置为~0.9A (Vin=15W 15,4Và)、但电流尖峰高于2A、即高于2* ILIM、因此即使仍在认证需求范围内、电子保险丝仍会触发。 这些尖峰/突发为~20ms、因此 ITimer 具有~22uF 电容。  他们希望禁用2* ILIM。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ISEE、

    但在其他器件中、ISEE 也在电流限制的响应时间内、您将看到电流峰值。 他们将需要使用没有计时器功能的 TPS25940器件。

    此致

    G·库纳尔