This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:使降压输出防电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245491/tps62147-making-the-buck-output-voltage-proof

器件型号:TPS62147

您好!

我需要修改 TPS62147RGXR 的输出、以便它能够承受类似以下方式施加的100V 外部电压:

对于数据表中给出的所有可能的输出电压和 LC 滤波器组合、该电路是否仍然稳定? 添加二极管是否存在任何负面影响、如果有、如何修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您能知道100V 是在哪个位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载(RL)位于器件之外。 在最坏的情况下(即电缆的隔离失败)、可以将100V 施加到连接负载的该连接器引脚。 在这种情况下、在二极管的阴极处施加100V 电压、这会阻断电压、从而不会损坏 TPS62147。
    我们讨论的是失效情况、而不是正常运行、二极管用于保护。 在正常运行期间、负载处产生5V 电压。 由于我希望补偿二极管的电流相关压降、因此我需要将 FB 电压偏差器连接到二极管阴极。
    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱门斯!

    我认为这不是可用的解决方案。

    1.二极管有反向恢复行为。 当出现100V 电压时、它将保持短时间导通、这将导致 IC 损坏。

    2.即使没有反向恢复, VOUT 引脚的电压也由 VOUT 阻抗与二极管反向偏置阻抗的分压比决定。 这两个引脚都具有高阻抗、因此我仍然认为 Vout-GND 可以得到高电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢您的回答、我不确定我是否理解您的第二点。 在讨论 VOUT 引脚时、您是否指的是电路中的 VOS 引脚? 我无法看到任何引脚如何能够获得高于绝对的电压。 最大 额定值。

    • SW 和 VOS 引脚在二极管阳极被22uF MLCC 阻断、因此它们实际上为低阻抗
    • 根据反馈分压器分压比、FB 电压不能升至高于 VIN、即使它确实升至高于 VIN、我怀疑通过220k 电阻器插入的小电流会损坏任何东西。

    关于第一点:它需要一个大量的二极管、以便在反向恢复期间将22uF 电容器上的电压升高~5V。 我计划使用具有4ns 反向恢复时间的高速 pn 二极管。 相反、我也可以喜欢使用肖特基二极管...

    我主要关心的是、插入额外组件后控制环路的稳定性。 它是否会如数据表中所述稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我的意思是 VOS 和 GND 之间的阻抗也非常高、至少与二极管相同电平。 22uF 电容器以低频或直流值打开。 我们不建议您这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是控制能量的专家吗? 您能否告诉我 、插入二极管等非线性元件会如何影响环路的相位/增益裕度和整体稳定性?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱门斯!

    很抱歉因为周末迟到了。

    二极管的小信号模型是一个短路的电压源、所以理论上不会影响稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    说到从1A 跳至1.1A 的负载电流、我同意应用小信号模型是有效的、并且稳定性不受影响。 不过、~0A 至0.1A 的负载电流瞬态怎么样? 如果您无法将二极管建模为电压源、则它是非线性的。 这是我感兴趣的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供输入和输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:12-13V

    输出电压:5.37V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也认为 DCM 稳定性不会有大问题。 但我们可以仔细检查工作台。 您希望二极管使用多大的压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的检查、我们假设高压高速 SI 二极管在100mA 处的压降为1V。 是否要使用评估板进行检查? 如果是这样、您可以向我发送从0到100mA 应用负载瞬态时的输出电压示波器图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    VOS 确实检测到了输出、因此瞬态行为很糟糕。 但它是稳定的。

     e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Excel-Worksheet-_2800_2_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息、您是否还能提供用于测量的电路图/设置? 您是否可以尝试插入不同的前馈电容器(以100p 开头??) 看看瞬态响应是否有所改善?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Klemens:

    我的同事会检查您的要求、并尽快向您提供反馈!

    BRS

    资旭