This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010A:软启动时间等

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246426/lmr14010a-soft-start-time-or-etc

器件型号:LMR14010A
主题中讨论的其他器件:LMR54406
我正在寻找一种具有5V 电源的 IC、它从输入电压到输出电压上升的时间很短。
目前使用的是具有软启动4msBYP 的直流/直流转换器。
当我查看贵公司的网站时、我找到了 LMR14010ADDC 和 LMR54406作为候选人。
关于 LMR54406、在数据表的第7.6节中有一种关于软启动典型值为1.8ms 的说明。
没有关于 LMR14010ADDC 的描述。
如果它比当前的4ms 慢、则没有必要获取样本并对其进行评估。
我想提前知道。
您能告诉我吗?
此外、由于可与 LMR14010ADDC 和 LMR54406引脚兼容、
您是否可以实现以更快速度启动的 IC?
如果您能告诉我是否缺少任何信息,我将不胜感激。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kota

    5V 是输出电压、对吗? 您的 Vin 范围是多少?  负载是多少?

    LMR54406的软启动时间(TSS) 在数据表中未指定、参见图8。 启动波形、TSS 大约应为0.8ms。

    由于 LMR54406是非同步的、因此我推荐使用  LMR54406。  

    我没有其他备选器件  LMR54406/10引脚兼容、但具有较小的 TSS。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kota

    由于不活动、我现在将关闭该主题。 你可以重新打开这个主题、或者如果你有其他问题、可以启动新主题。

    谢谢