This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141QRGEVM:有关电感器电流感应的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248086/lm5141qrgevm-a-question-about-inductor-current-sensing

器件型号:LM5141QRGEVM
主题中讨论的其他器件:LM5141-Q1
R8、C19和 R7并联的原理是什么? 

为什么要通过对 C19上的电压进行采样来对电感器电流进行采样? 

在 LM5141-Q1的数据表中、有一种方法称为 DCR 电流检测、但连接不同于 EVM 的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    RC 滤波器只是用来去除任何高频噪声。 通常仅当电感器具有低 SRF、并且噪声从 SW 节点传输到 Vout (因此会出现在分流器上)时才需要。 您可能不需要将其用于电感器电流感应、因为它可以提供自然滤波。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您的答复。 现在、我了解了它的工作原理。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您问这个问题、Ray。