This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:在无 Vin 电压的情况下对 SW 引脚施加电压

Guru**** 2380910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248064/tps562201-applied-voltage-to-sw-pin-without-vin-voltage

器件型号:TPS562201

您好、团队成员:

在没有 Vin 电压的情况下向 SW 引脚施加5V 电压、我们是否有风险? 这种情况是由客户系统用例导致的。

此致、

肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    我们进行了5V 预偏置启动测试。 没有损坏的风险。

    此致、