This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:采用较新制造技术的替代方案

Guru**** 2391035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25830A-Q1, TPS2549-Q1, TPS25772-Q1, TPS25846-Q1, TPS25762-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247564/tps2549-q1-alternative-proposal-with-newer-fab-tech

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25772-Q1TPS25846-Q1TPS25762-Q1、TPS25830A-Q1

您好!

我选择 TPS2549-Q1用于 OEM 项目、但根据半导体评估结果、在节点尺寸和制造工艺方面、它被归类为传统技术。 您能为我提供带电缆补偿的 USB BC1.2充电器吗? BiCMOS 180nm 或更低。 (LBC8或 LBC9)

Br

Beyazıt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beyazit:

    感谢您的全力支持。

    TPS2549-Q1集成了电缆补偿、您可参阅数据表  8.3.2.1设计过程 以了解更多详细信息。

    对于 BiCMOS 和半导体工艺、TPS2549-Q1使用了 LCB7、让我循环向我们的营销  部门 Leanne Zhang 询问进一步的问题支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beyazit:

    OEM 和客户为何关注传统技术?

    TPS2549IRTERQ1 源自 RFAB、而硅晶圆为300mm。

    谢谢。

    莱讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leanne:

    OEM 因为过去几年全球半导体短缺/分配问题而提出这个问题。 据我所知、他们不希望采用远程技术来降低短缺风险。 您是否有 LBC8或 LBC9 USB 充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beyazit:

    是的、我们有 TPS25830A-Q1、TPS25846-Q1、TPS2585x-Q1 (x:0、1、2、4、5、8、9)、TPS25772-Q1、 TPS25762-Q1源自 LBC9流程。  

    至于 TPS2549-Q1、借助 TI 的300mm 制造扩展、其产能已得到增强。 请参阅 TI  300mm 晶圆制造厂制造增长的信息: https://www.ti.com/about-ti/company/ti-at-a-glance/manufacturing.html 

    此致、

    莱讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除 LBC9产品系列之外、这些产品还包括 TPS2583X-Q1、TPS2584X-Q1、TPS2585X-Q1、TPS2586X-Q1系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leanne:

    感谢您提供相关信息。 我将检查并选择合适的一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beyazit:  

    我们似乎可以先关闭此主题、如果您有其他问题、请随时提交新主题、谢谢。

    此致、

    国野市