This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:如何估算 DESAT 检测后的恢复时间?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247959/ucc21750-how-to-estimate-recovery-time-after-desat-detection

器件型号:UCC21750

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 UCC21750、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我想知道如何估算 DESAT 检测后的恢复时间?
我找不到我写公式的地方。

请您告诉我。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi San:

    恢复时间= tDESATFLT (DESAT 到 FLT 低电平延迟)+ tFLTMUTE (故障时输出静音时间)+ TRSTFIL (抗尖峰脉冲滤波器时间复位/FLT)  

    = 580ns (典型值)+(0.55-1ms)+ 650ns (典型值)= 0.55-1 ms (近似值)

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    感谢您的答复。

    我会将您的建议与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市