This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563212:TPS563212:WEBENCH 仿真失败

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248007/tps563212-tps563212-webench-simulation-fail

器件型号:TPS563212

我在 WEBENCH 中为 TPS563212创建了设计。

输入电压:6V

输出电压:0.6V/1A

我运行了仿真(Setup、Lod Transient)、但失败了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的光广:

    您能帮助分享您的原理图和 Webench 中报告错误的屏幕截图吗?

    BRS

    资旭  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的光广:

    在 webench 模型中可能会存在局限性。 我已检查 TPS563212可以支持6Vin 至0.6Vout 和1A。

    对于 webench 问题、请联系 webench 团队以获取解决方案。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuxu San

    谢谢您的建议。

    如何向 webench 团队申请此咨询?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitsuhiro San:

    在 webench 的底部,可以观察到"发送反馈"的项目。 单击它之后、可以找到用于提交仿真和设计工具 e2e 案例的新网站。 您可以尝试通过这种方式发布您的问题。

    BRS

    资旭