This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:连接 IEEE.802.3at 或 IEEE.802.3af PSE 时的分类

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247969/tps23730-classification-when-connected-ieee-802-3at-or-ieee-802-3af-pse

器件型号:TPS23730

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS23730并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

如果连接的 PSE 最高仅支持 IEEE.802.3at 或 af、应如何对其进行分类?

在本例中、CLSA=CLSA=CLSB=CLASS6 32Ω 并且130Ω、以便使用 CLASS6。

由于 CLSA = 32Ω、是否设置为 CLASS4?

您能告诉我将属于哪个类别吗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    是的、对于支持 IEEE802.3at 的 PSE、该参数会设置为4类。 由于客户不使用支持  IEEE.802.3bt 的 PSE、因此类周期数不会为4或更大、这有效地消除了 CLSB 的使用故障。  因此、由于 CLSA = 32Ω、PD 将设置为4类。  

    此致、

    N·穆扎法尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nahiyan、

    感谢您的答复。

    我了解。

    在本例中、它将是4类。

    我将与客户分享这个。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

x 出现错误。请重试或与管理员联系。