This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:UC2843与 UC1843之间的裸片是否完全相同?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247946/uc2843-is-the-die-exactly-the-same-between-uc2843-vs-uc1843

器件型号:UC2843

它们在技术/设计/制造方面是否存在差异?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海明

    两个裸片完全相同。  UC184x 器件指定从–55°C 到125°C 运行、UC284x 系列指定从–40°C 到85°C 运行、UC384x 系列指定从0°C 到70°C 运行。 这意味着与 UC284x 器件相比、UC184x 器件能够在更宽的温度范围内满足数据表中指定的所有参数。

    此致、

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、感谢您的回答。