This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:在 VDD UVLO 之后栅极驱动器输出仍然存在

Guru**** 2384110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247890/ucc27211a-gate-driver-output-still-present-after-vdd-uvlo

器件型号:UCC27211A

您好、TI 团队、

 

我有一个用于开关转换器的典型 H 桥、其中两个 UCC27211A (一个用于超前/滞后桥臂)共享相同的 Vdd。 我们有意使用 UVLO 功能、通过在 PCBA 处于复位状态时将 Vdd 从12V 降低到6V 来防止开关。 我预计当 Vdd 是6V 时、栅极驱动器不应有输出 PWM、因为输出将变为 Hi-Z。

 

但在我的测试过程中、当 Vdd 为6V 并且我的 DSP 正在驱动输入 PWM 时、我看到栅极驱动器输出偶尔开启。 请查看所附的示波器截图:

放大:

我知道、根据此处的数据表、存在一些迟滞+元件变化:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27211.pdf?ts = 1689125521411&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我有3个问题:

 

1.栅极驱动器芯片导通后的 UVLO 关断阈值是否等于 Vdr - Vddhys = 6.5 (典型值)?

2.在这些示波器镜头中看到的噪声是否足以在短时间内开启栅极驱动器?

 

3.我们现有的 PCBA 只能将 Vdd 降至最低6V、因此我们将无法覆盖基于 Vdr 锁定阈值的整个元件变化范围。 您能否提供此参数的最小/典型/最大展频的分布曲线?

 

 

谢谢。

 

瑞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、您好!

    我查看了该器件上的一些温度特性数据、发现在低温下、VDD 关断 UVLO 的功耗较低、接近6.2V、室温为~6.4V、高温为6.5V。 我们将无法在公共论坛上发布详细的测试数据。 我在 VDD 上看到了一些高频成分(纹波)、并且由于距离阈值不是太远、可能会 因噪声触发 UVLO。 是否有任何其他可能的方法来禁用驱动器? 停止或中断 PWM 输入的方法也是一样。

    如果您需要更详细的数据、我们可以通过在 E2E 论坛上请求与我建立朋友来进行私下交流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard! 感谢您的答复。

    对于问题1、您能否确认我对该参数的理解? 根据我的理解、如果栅极驱动器已开启、则触发 UVLO 所需的 VDD 将是6.2V (最小值)减去0.5 (迟滞)、得到的结果是5.7V。 假设是最坏情况。

    或者您在答案中提到的数字是否已经包括用于开启的滞后和滞后? 因此、最坏情况下、关断的 VDD 阈值为6.2V。

    对于问题2、由于 VDD 上出现高频尖峰、栅极驱动器保持开启多长时间? 探针显示尖峰仅持续~2us、然后 VDD 返回到6V 的稳定状态。 您是否有关于 设置/清除 UVLO 时序的更多详细信息? 此模块是否有任何内部滤波?

    对于问题#3-我向您发送了朋友请求,以获取更多详细信息。

    是否有其他可能的方法来禁用该驱动程序? 停止或中断 PWM 输入也将开启方法[/报价]

    是的、我们通常会停止 PWM、或依靠 PCBA 复位状态下的下拉电阻器。 但是、在以前的机制不起作用的一些次级故障场景中、需要此 UVLO 行为来解决发现的临界情况问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您查看最新的曲线图、有趣的是、输出似乎显示了所有其他脉冲输出响应。 从停止点到起始点的500mV 迟滞中有一个点。 我注意到的、当将 VDD 拉低至6V 时、我会感到担心的规格是6.2V 最小上升阈值(启动)。  这让我觉得最坏的情况下要保证一个停止,最坏的情况你需要得到低于5.7V。

    我可以关闭该线程并通过私人消息进行通信吗? 我确实看到了朋友的请求。 如果需要、您可以随时重新启动并重新激活此线程。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们可以通过私人消息进行通信。 需要您接受朋友的请求、以便我可以开始与您的对话

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我将在结束该主题时解决该问题、因为我们将继续进行私人通信。