This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:该器件是否支持 BIAS = 3.3V?

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247646/tps74801-could-the-device-support-bias-3-3v

器件型号:TPS74801

您好!

我想知道如果输出电压是2.5V 和1.8V、输入电压= 3.3V

器件是否可以 将3.3V 用于 VBIAS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    要确定3.3V 偏置轨是否足够、您需要将负载与 VBiasdropout 进行比较:

    VOUT + VBIAS 压降[在您的负载条件下]

    在2.5V 时、3.3V 的 VBIAS 很可能无法满足需求。  

    在1.8V 时、3.3V 偏置轨很可能就足够了。  

    好的。

    朱利耶特