This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM-01:USB-PD-CHG-EVM 连接失败

Guru**** 2385400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245968/usb-pd-chg-evm-01-connection-failure-with-tps25750evm

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件: TPS25750EVMTPS25750

大家好、支持团队。

我正在尝试连接 USB-PD-CHG-EVM 至01和 TPS25750EVM。

USB-PD-CHG-EVM -01为供电方(27W/9V)、TPS25750为受电方。

在配置每个通道并进行连接后、它们开始协商并建立一次、但随后重复协商。

源极侧的输出也输出9V、但它立即关闭并再次启动。

有关详细信息、请参阅随附的文档。

我还监测了源极侧的电流、但超过电流限值的电流没有流动。

您能帮助我找出导致此问题的原因吗?

此致、

千兆


e2e.ti.com/.../TPS25750-connection-issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够提供每个器件的配置文件?

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi chiris-san

    请参阅随附的 bin 文件。

    此致、

    千兆


    e2e.ti.com/.../Config_5F00_bin.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很难解码。  还可以发送(导出).json 文件?

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯-桑

    我附加 json 文件。

    此致、

    千兆

    e2e.ti.com/.../json-file.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供文件。  拉电流 PDO 包括作为5V/3A 的 PP1和 作为9V/3A 的 PP3 (PP_EXT1、根据 TRM)。   USB-PD-CHG-EVM 至01 显示了 PPHV 电源路径是一个潜在的供电路径、但这看起来与数据表不一致。

    9.3.3电源路径

    TPS25750具有内部供电电源路径:PP_5V 和 PP_CABLE。 TPS25750D 具有一个用于接收电源路径:PPHV 的集成型双向高压负载开关。 TPS25750S 具有一个用于灌电流路径控制的高电压栅极驱动器:PP_EXT。 本节将详细介绍每条电源路径。

    我将与团队讨论这一点、但如果大于5V/3A、则 TPS25750不是采购的正确选择。

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris-san

    感谢您的支持。

    我知道不建议将 TPS25750用作供电方、功率超过27W、是这样吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道不建议将 TPS25750用作源供应商大于27W,是否正确?

    正确。  我正在努力提供一种权变措施、但在今年第三季度、我们将有一个更适合采购的器件。

    此致、

    克里斯