This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:电感尖峰管理和反极性保护

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247991/lm7480-q1-inductive-spike-management-and-reverse-polarity-protection

器件型号:LM7480-Q1

您好!  

我目前正在研发一个直流电源转换器、使用 LM7480-Q1作为低压(12V 输出级)上的理想二极管驱动、以用作电池反向保护电路并提供输出开关。  

问题:我们在 FET 上游有一个 EMI 滤波器、并且我们正在切换电感负载。 我们基于 PSPICE SIM 计算了所需的保护、但每次尝试在负载下断开连接时、仍会损坏这些芯片。  

原理图如下所示。 我们可以假设通过电感器的电流约为150安(左侧电感器是内部 EMI 滤波器,右侧电感器代表预期的电感负载)。 PMOS 添加了二极管、这些二极管表示实际使用的器件的体二极管。  

我们实施了:  

-双向 TVS 跨内部电感,最大击穿电压为12V(3 kW SMC 封装)

-单向 TVS 从电感输出到接地,31V 击穿。  (3kW SMC 封装)

-限流电阻器(1k)和齐纳钳位(31V 击穿)在 VS 芯片上。 (325mW SOT23封装)

-背对背 TVS 在输出:( 66V 击穿正极,31V 负极) ( 3kW SMC 封装)

 

尽管如此、我们仍无法在不损坏驱动器的情况下关闭负载下的器件。 所有保护电路均未损坏。  

我们还注意到、在我们的布局中、RTN 焊盘无意中连接到了接地平面。  

由于我们拥有数量非常少且非常昂贵的原型并且这些 WSON 封装难以返工、因此在我们继续之前、我希望咨询/帮助:

-在 LM 驱动程序的实施中,我遗漏了什么问题? 是否有任何我们漏掉的"明白"?

-反馈的水平的保护? Sims 和过去的经验告诉我们,这应该足够了,但我们显然缺少一些东西。  

-反馈 RTN 焊盘接地:我知道数据表表明反向保护在这种情况下不会起作用,但我试图理解实际含义,这是否与我们的器件故障有关。  

提前感谢您的帮助! 我真的很感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendon:

    由于输出端的电感器、当路径中的电流中断时、IC 的 C 引脚将受到负电压。 通常、C 引脚可以承受低至引脚电压的负电压、但在这种情况下、反极性保护功能会被禁用、因为   RTN 焊盘接地。 因此、现在 IC 无法承受其 C 引脚上的任何负电压。

    如果可能、我建议您在将 RTN 焊盘与接地断开的情况下进行测试、以验证 上述点。

    您可能需要 在 C 引脚和 GND 之间使用肖特基二极管、将 C 引脚和 GND 之间的负电压钳位至-0.3至-0.8V 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 我们从 RTN 焊盘上移除了 GND 连接并返工了器件、成功地打破了满载条件而不造成任何损坏。 感谢您的回复!