This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:短接至 VBAT

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247992/tps22810-q1-short-to-vbat

器件型号:TPS22810-Q1

大家好、

您能否告知此器件在以下条件下是否可以存活?

VIN=0V 未通电。

VOUT = 12V (VBAT 峰值< 18V)

OUT 引脚的绝对最大额定值是 VIN 最大值、因此我想知道在未提供 VIN 的情况下 OUT 引脚是否可以承受。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、

    VOUT 受输入电压(VIN + 0.3V 绝对最大值)限制、因此这种运行条件会损坏器件。 我们的一些器件具有反向电流阻断功能、这些器件具有独立于输入电压的 VOUT 限制-这些器件可以从 负载开关产品页面中进行滤波

    谢谢。

    帕特里克