This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25882:BATFET 如何在 BQ25882、BQ25883和 BQ25886中工作?

Guru**** 2815385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, BQ25882, BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248384/faq-bq25882-how-does-the-batfet-work-in-the-bq25882-bq25883-and-bq25886

器件型号:BQ25882
主题中讨论的其他器件: BQ25883、BQ25886

BQ25882、BQ25883和 BQ25886中的系统(SYS)和电池(BAT)之间有一个 BATFET。 BATFET 将系统电压和电池电压隔离开来。 这种隔离会产生所谓的电源路径、这样一来、即使电池电量耗尽、也能将系统调节到最低系统电压(MINSYS)。 电池电量耗尽时、充电器仍可为系统负载供电。

当电池电压低于 MINSYS 时、BATFET 采用低压降(LDO)模式运行。 它相当于一个可调电阻器、用于限制从系统电压 MINSYS 到电池的电流。 一旦电池电压达到 MINSYS、BATFET 将完全打开、而 BATFET 上的压降只是 BATFET 的 RDSon 乘以充电电流。

当输入电源无法完全支持系统负载和充电电流时、充电器将进入动态电源管理(DPM)工作模式。 如果输入电流增加至或输入电压降至预设电流或电压阈值以下、输入电流 DPM 或输入电压 DPM 将调节输入电流或输入电压、并且充电电流将降低以保持功率平衡。 如果充电电流降至零并且系统电流继续增加、系统电压将开始下降。 当系统电压降至低于电池电压时、电池开始放电、以提供系统负载所需的额外系统电流。 此工作模式称为补充模式、并允许系统由输入源和电池提供支持。