This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:BQ34Z100EVM

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247152/bq34z100evm-bq34z100evm

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EV2400BQSTUDIO

您好!

我正在测试 BQ34Z100评估板,一直处于此问题(bqz:FFFFFF_9_99)。 有人遇到过这个问题吗? 我谷歌,到目前为止没有人问这个问题。 是否有解决此问题的说明?

-我更新了 EV2400的固件。

-我安装了 BqStudio 稳定版和 Beta 版 -两个版本都显示相同的问题。

它应该显示 bqz 文件的版本0100_0_16。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    当您打开 BQStudio 时、它是否会自动检测到器件为"FFFF_9_99"?

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    当我打开 BQStudio 时、它检测到带有 FFFF_9_99的 BQ34z100、然后它显示 IC 未发出确认。 之后、它会断开 BQStudio 中的 IC 并使其变灰。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hassan,

    您是否能够强制电量监测计打开 BQ34z100固件? 您能看到这个屏幕吗?

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我按照说明书中的所有步骤进行了操作、并在3种不同的 IC 上进行了测试。 对于"FFFFF_9_99"、结果相同。 当我将评估板连接到电池时、LED 指示灯(LED0 - LED8)会亮起。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hassan,

    我已在该网站上向您发送了一个朋友请求、我需要单独向您发送需要在电量监测计上编程的 srec 文件。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我已接受请求。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hassan,

    谢谢、如果需要、我将继续讨论该主题。

    此致、

    尼克·理查兹