This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:VINLS 和 lt 条件下的最大 Iout;3.25V

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247954/bq25125-max-iout-if-vinls-3-25v

器件型号:BQ25125

您好!

如果 VINLS 低于3.25V (类似于1.8V)、那么 LDO 轨上的最大 Iout 是多少?

提前感谢、
约翰 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    例如、如果输入为3.25V、VLDO 配置为1.8V、则容差为10%(VLDO 时为1.62V)的最大 Iout 约为100 mA。 降低输入电压也可以增加可以从 VLDO 拉取的电流量。  

    什么是  

    此致、

    胡安·奥斯皮纳