This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562207:如果输入电压大于11.8V、则该器件的输出电压似乎会跳变。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244661/tps562207-output-voltage-of-this-device-seems-to-jump-up-if-input-voltage-is-greater-than-11-8v

器件型号:TPS562207

我有一个新的原型设计、构建了3个样片。

此设计需要通过此降压转换器产生5V 输出、并且我 安装了以下组件:

R1=47k、R2=240k、0.1u 前馈电容器、10u 输入电容器、22u 输出电容器、L1 = 2.2uF (P/N CIGT201610UH2R2MNE )。

在其中一种实现方式上、当输入电压超过11.8V 时、输出似乎跳至7V。 当我将输入电压降回时、输出电压回到5V。

开关节点继续开关、但随着输入电压增加到11.8V 以上、占空比显著增加。

有什么想法吗?

负载电流非常小、< 100mA。 器件温度< 40摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    您能帮助分享您的原理图吗? 当发生这种现象时、您可以帮助捕获 IL 的波形吗?

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我单击了"意外解决"。 此问题未得到解决。

    请参阅下面的原理图...

    I 捕获了10V 和12V 输入电压下的 VIN、Vsw、VOUT + VFB。 IL 很难、但我保证负载始终固定在大约70mA:

    VIN 由工作台 PSU 供电、因此噪声很小。

    与 VIN=10V 相比、当 VIN=12V 时、VSW 占空比增大、振幅增大、平均直流电压随 VOUT 而增大

     当 VIN 增加到高于 11.8V 时、VOUT 从5V 跃升至7V (没有太多纹波-干净)

    IL 固定、最后测量值约为70mA

     

    具有10V 输入的 VSW

    带12V 输入的 VSW

    带10V 输入的 VOUT

    带12V 输入的 VOUT

    10V 输入下的 VOUT 纹波

    12V 输入下的 VOUT 纹波

    具有10V 输入的 VFB

    带12V 输入的 VFB

    施加了12V 的 VIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我将在 EVM 上进行分析、并很快向您提供反馈!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    由于使用小电感器、负电流的值可能足够高、从而触发 NOC 保护。 对于 NOC 保护功能、低侧 FET 将关断、输出电压将高于目标值。

    对于您的 BOM、计算出的负电流峰值为1.143A、而 TPS562207 DS 中的典型 NOC 电流限制为1.1A。 触发 NOC 保护的可能性很大。

    有关权变措施解决方案、请在 DS 中使用推荐的 LC 值和反馈电阻器。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 负载电流非常小时、这更是一个问题吗?

    我们有几个在高达12.3V 电压下正常工作的 PCB、这些器件是否也可能出现故障或可以正常工作?

    另外、是否还可以提供1.143A 的计算结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    电感器谷值电流的计算基于 DS 中的公式。 请参阅文章:

    除了对电感器电流计算的查询、我不明白您想要表达什么。 您能解释一下吗?

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin (max)=12.3V、Vo=5V、L=2.2u Fsw=580k、假设 Io=zero、这是我们的应用中的最坏情况。

    使用该公式可知、IPK=1.66A。

    是这样吗? 您是如何计算1.143A 的?

    此外、如果我们没有看到在我们的2个板上启动高达12.3V 的 NOC 保护、这些板是否正常或1.1A 的限制会随温度变化? 我们能否测试高达13V 的电压、如果正常、该电路板应该正常工作? 我们需要多高的电压才能确保 NOC 不会在12.3V 时启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    明天会给你回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    您计算的 IPK 不正确。 我的结果是使用 IL 计算公式计算,因为它是0A 负载: IL_valley= Vout*(1-D)/(2*L*fsw )。

    由于提供的 NOC 值是典型值、因此可能会因部件而异。 我建议遵循 DS 中的 LC 表来设计您的电路。 验证这些参数是否正常运行。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已订购4.7uH、并将在下周试用。 谢谢