This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:PMIC ACFET 驱动问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248151/bq24735-pmic-acfet-drive-issue

器件型号:BQ24735

您好!

我们在 其中一个项目中使用了 BQ24735RGRT PMIC。

我们对 PCBA 执行了必需的测试、例如测量各种电压轨上的电流、我们设计中使用的稳压器的输出。

PMIC (BQ24735RGRT)输出用作系统电压、是用作其余稳压器输入电压的电压(因为我们在使用降压稳压器(如11.8、3V3、5V...等)的过程中生成不同的电压)、

2天后、我试图打开 PCBA、但却无法看到不会产生所需的电压、于是我试着找出这个问题、但我发现 BQ24735RGRTit 应该在4号引脚上生成一些电压、大约为15V 至16V、但这不会产生。

下一步、我在不知情的情况下触碰了 PMIC、然后观察到它按预期工作、然后在4号引脚处测量了电压、观察到电压为17V。

我尝试关闭和再次打开面临同样的问题。

现在的问题是、除非将手指放在 PCBA 上的 PMIC 上、否则 PMIC 无法正常工作。

如果您中有任何人遇到类似问题、请建议如何解决该问题。

此致、

穆拉利·拉武拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    我看到您已经将此问题发布了两次。 我将关闭该主题、继续讨论另一个主题、

    此致、

    Christian。