This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17381F4:如何确保最大 Vgs 的规格为正或负

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25404Q3, CSD13201W10, CSD17381F4, CSD25485F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248350/csd17381f4-how-to-make-sure-the-spec-of-positive-or-negative-max-vgs

器件型号:CSD17381F4
主题中讨论的其他器件:CSD25404Q3CSD13201W10、、 CSD25485F5

大家好、

我对 PMOS 的最大 Vgs 有点困惑。 为什么一些 PMOS 具有正负 最大 Vgs 、例如 CSD25404Q3、CSD13201W10 ?

CSD17381F4、CSD25485F5 VGS 的绝对最大额定值分别为+12V 和-12V。 您可以帮助确认这两种材料的 VGS 绝对最大额定值是否同时支持+/12V。 如果该器件未提供 正或负 最大 Vgs 规格、我们如何确保该规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    谢谢咨询。 有时数据表中的规格可能会令人困惑。 我们采用小型封装或芯片级封装的大多数小型 FET 都包含某种形式的栅极 ESD 保护。 对于 CSD17381F4、CSD25485F5具有单端保护。 CSD13201W10和 CSD25404Q3不包含任何栅极 ESD 保护。 对于具有单端保护的器件、绝对最大值 VGS 也是单端的、因为如果以相反的极性施加 VGS、ESD 二极管将正向偏置并将 VGS 钳制到结压降。 对于那些没有 ESD 保护或背靠背 ESD 保护的器件、情况并非如此、数据表中的绝对最大额定值为±μ V VGS。 您可能还注意到、在一些较旧的器件上、绝对最大 VGS 额定值并不对称、例如+16V/-12V。 这是由于制造这些器件的工艺。 在数据表的第1页、您将看到 FET 的原理图符号、它将指示它是否具有单端、背靠背或没有 ESD 保护。 我将在下面提供一个链接、通过这篇技术文章介绍 TI FET 中使用的 ESD 保护类型。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2020/06/22/what-type-of-esd-protection-does-your-mosfet-include

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用