This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1QEVM:噪声无变化

Guru**** 2510755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248023/tpsf12c1qevm-no-change-on-the-noise

器件型号:TPSF12C1QEVM

大家好、

我的客户正在  其机器人应用中评估该器件。

使用以下设置进行测试后、他们报告噪声没有变得更好、并且滤波器无法正常工作。

他们可以做些什么来使设备更好地工作吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请发送一个完整的快速启动文件供审核-以下是最新版本:

     e2e.ti.com/.../1778.TPSF12Cx-quickstart-calculator-Rev-A4.xlsm

    下面是设计流程:

    1. 针对所需的 CM 扼流圈、使用阻抗数据或模型参数完成快速启动文件。 推导阻尼组件值以实现稳定性。
    2. 在 SIMPLIS 或 PSPICE 中验证设计。 验证 INJ 电压是否处于其工作窗口(2.5V 至 VDD - 2V)内。
    3. 对设计执行低电压测试(插入损耗测试、使用函数发生器执行 CM 激励、通过1nF 电容器注入方波、检查稳定性)。 请注意、当施加 VDD 并且没有 CM 信号激励时、INJ 电压应为 Vdd/2 -如果 INJ 电压包含交流电、则表明不稳定。
    4. 连接到稳压器后执行高压测试。 再次,确保 INJ 电压没有被拉紧或削波。 请注意、还存在 DM 噪声、因此请使用分离器单独查看 CM 噪声以检查 CM 性能。

    请注意、在上面的原理图中、不应有任何 Y 电容加载 AEF。 此外、680pF 是默认的检测电容器、但1nF 也是可接受的(提供较少的50Hz 抑制)。

    如果您还可以发送设置的照片、那将非常好。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我们刚刚发布了一款具有 AEF 的完整滤波器板 EVM—请点击此处访问 www.ti.com/tool/tpsf12c1evm-filter。用户指南还提供了有关测试设置等的附加信息。