请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5141QRGEVM C1是输入电解电容器、为什么将1Ω 与 C1串联?
这难道不等于增加 C1的 ESR 和增加损耗吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
C1是输入电解电容器、为什么将1Ω 与 C1串联?
这难道不等于增加 C1的 ESR 和增加损耗吗?

尊敬的 Ray:
INPOUT 滤波器需要阻尼、以便它不会影响稳压器稳定性、经验法则是 CBULK = 4 * Cin_Ceramic、Rdamp = SQRT (LF/Cin_Ceramic)。 有关详细信息、请参阅本文系列的第10部分: http://www.how2power.com/other/EMI_Guide.php。
此致、
时间