This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:如何更改 Vout 条件

Guru**** 2383760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248164/tps543c20a-how-to-change-vout-condition

器件型号:TPS543C20A

TPS543 C20 A のマニュアルには、Vout は 0.5V と記載されています。どうすれば調整できますか 5.5V から?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先使用 VSEL 引脚选择输入基准电压即可配置输出电压(有关 Vref 选项、请参阅第8.4.4节中的表2)。 如果您希望输出电压值不是 Vref 选项中的一个、则可以使用反馈电阻分压器来选择输出电压、同时还要确保在 RSP 引脚上保持所选的 Vref 值。 当连接反馈电阻分压器时、您应将顶部电阻器放置在输出节点和 RSP 引脚之间、并将底部电阻器放置在 RSP 引脚和接地之间。 一条简单的经验法则是使用10-kΩ 下分压电阻器、然后调整上电阻器的大小、以实现所需的比率。

    此致、

    将会