This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:无调光模式不工作

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243133/tps54200-no-dimming-mode-is-not-working

器件型号:TPS54200
您好!
我们正在 我们的电路板中验证 TPS54200、解决了以下问题。  
以下是为 AM335x 器件
输入电压- 12V
输出电压- 6.1V (2个3V 串联 LED、每个 LED)
输出电流- 250mA (使用400mE)
IR LED 驱动器启用(PWM)-默认启用-使用1.8V 上拉电阻进行驱动。 (无外部 PWM 输入-基本无调光模式)
在上述配置中、我们在驱动器输出上没有看到任何输出电压。 探测后、它升高至6V 并立即下降至0V (在几毫秒内)
如果我们将电流限制电阻器值更改为200mE (500mA 电流配置)、我们可以看到驱动器的输出电压及其工作正常。  
请检查并告诉我您的建议。
以下原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariselvam:

    您能否测量 SW 引脚和电感器电流并向我展示250mA 情况下的示波器捕获(第一毫秒)?

    Unknown 说:
    对于上述配置、我们没有看到驱动器输出上的任何输出电压。 探测后、它升高至6V 并立即下降至0V (在几毫秒内)

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    附件为捕获的图像。

     e2e.ti.com/.../IR-LED-_2D00_-SW-Pin.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariselvam:

    您能告诉我这些曲线对应什么吗?

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    图本身中提到了信号名称。 突出显示为黄色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariselvam:

    我懂了。 您是否还可以在启动期间探测 FB 引脚? 我想知道是否存在触发 TPS54200闭锁行为的瞬态故障情况。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    为 FB 引脚附加了捕获的图像

    e2e.ti.com/.../FB-Pin.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariselvam:

    明白了。 让我尝试在我们的 EVM 上重现此情况。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    请更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariselvam:

    原理图上的 C49 (82pF)太小、会使系统容易不稳定并使 FB 引脚发出很大的噪声。  要设计 FB 引脚 RC 滤波器、请参阅数据表中的第9.2.1.2.4节 FB 引脚 RC 滤波器选择。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    它在更改 RC 滤波器后开始工作。 感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariselvam:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。

    此致、

    周老师