This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:RA 滤波器

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245189/bq40z50-ra-filter

器件型号:BQ40Z50

您好、工程师

 Ra filter、Ra 最大差值和电阻参数滤波器的算法是什么? 它们是如何工作的?

另外,您推荐哪种负载模式或负载选择用于服务器备份电池模块——电池备份单元?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lion、

    从 BQ40Z50-R5的第17.14.10.4节开始、TRM 中定义了这些参数。 如果您对 TRM 中的描述有任何具体问题、我们可以予以解答。

    这取决于您希望监测达到的保守程度。 如果您的负载一致并且变化不大、则 Max Avg I Last Run 应该很好。 如果您知道最大峰值电流是多少、并希望是最保守的值、则可以使用用户速率选择并在值中进行编程。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    ,Ra filter,我想知道 Ra filter=80%*Ra_old+80%*Ra_new 对于 Ra filter=80%.If not 算法如何?  Ra 最大差值=30%是否意味着 Ra 的更新不超过30%?  

    此外、Ra 的更新会 对 FCC 产生多大影响? 换言之、Ra 和 FCC 之间的相关性有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lion、

    这是滤波算法:

    Ra = RaFilter * RaOld +( 1000 - RaFilter)* RaNew

    Ra 最大差值是从旧值到新值的最大变化量、正确无误。

    Ra 表对 FCC 有直接影响。 电量监测计使用电阻以及来自负载选择的预期负载来模拟电压何时达到编程终止。 如果 Ra 表较高、则电压门槛更快终止、FCC 将更少。  

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Wyatt

    对于上述内容、我想我已经 有了很好的理解。 还有一个问题:

     "Load Select"中的 Max avg I Last run 与当前平均放电电流之间的差异是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lion、

    负载选择确定电量监测计使用什么来仿真 FCC。 如果您选择"Max Avg I Last Run"(上次运行的最大平均电流)、它将固定在从上次运行测量的最大平均电流上。 如果您选择 Present Average Current、则电量监测计将使用上次运行的电流进行初始估算、但在放电期间、因为它会运行更多的仿真(在每个 Ra 网格点)、因此它将使用当时的平均电流。 负载选择实际上取决于您的应用负载分布。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Wyatt

    我将对  figure it out.进行一些测试

    Moreover,

    how 我们是否 理解这些定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lion、

    有关确切的操作、请参阅产品页面上的技术参考手册(TRM):

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你,怀亚特

    我将 INT TEMP 偏移和 TS1/TS2/TS3/TS4 TEMP 偏移复位 为0、然后我重新进行了学习。 之后、我发现 TEMP K 和 TEMP A 有更新。

    我想知道这个更新是否会影响这个模型

    另外、我想知道 Temp k 和 Temp a 是什么。 我没有找到解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lion、

    Temp A 和 Temp K 用于温度计建模、并会影响测量结果。 它们决定电池在放电期间的速度和温度、我们期望温度变化越大、这可能会在稍后的放电仿真中影响电池的电阻、并可能提供更高的 FCC。

    此致、

    怀亚特·凯勒