This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:化合物 ID

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247081/bq40z80-chemistry-id

器件型号:BQ40Z80

大家好、

电池标有容量为1500 mA、充满电为4.2V。为了使化学 ID、即150mA 放电至3V 切断电压、需要0.1C 的放电流。 实际放电时间约为6h、但理论上应接近10小时。 这样测量的化学 ID 是否会出现误差?  是否需要 降低放电电流以确保放电时间接近10小时?  

下面是化学 ID 的150mA 放电电流报告:

Chemistry ID selection tool, rev=2.54		
		
Configuration used in present fit:		
ProcessingType=2		
NumCellSeries=1		
ElapsedTimeColumn=0		
VoltageColumn=1		
TemperatureColumn=2		
CurrentColumn=3		
		
Best chemical ID : 3717	Best chemical ID max. deviation, % : 1.85	
		
		
		
Summary of all IDs with max. DOD deviation below 3%		
		
Chem ID	max DOD error, %	Max R deviation, ratio
3717	1.85	0.16
2684	1.98	0.19
2021	2	0.44
5691	2.04	0.5
1211	2.04	0.26
204	2.11	0.43
1320	2.15	0.44
106	2.21	0.11
2582	2.22	0.24
5432	2.22	0.48
2005	2.23	0.13
1139	2.24	0.05
1343	2.26	0.22
260	2.28	0.78
3607	2.28	0.53
5267	2.29	0.09
3720	2.3	0.71
1151	2.3	0.07
2022	2.33	0.31
113	2.4	0.48
1223	2.43	0.25
1270	2.46	0.05
250	2.46	0.07
5220	2.48	0.09
5605	2.49	0.13
2064	2.5	0.95
281	2.51	0.03
181	2.52	0.06
1110	2.53	0.15
2987	2.54	0.23
2459	2.56	0.76
1154	2.58	0.47
2274	2.59	0.18
1309	2.62	0.42
1348	2.62	0.28
257	2.64	0.1
528	2.65	0.02
2108	2.67	0.57
2404	2.67	0.02
234	2.69	0.04
235	2.71	0.04
1976	2.73	0.52
1128	2.74	0.04
2702	2.76	0.05
264	2.81	0.05
2148	2.83	0.01
1241	2.83	0.06
258	2.84	0.02
1204	2.85	0.64
2143	2.88	0.28
285	2.88	0.08
1341	2.89	0.13
5345	2.9	0.09
1243	2.91	0.09
2011	2.93	0.24
1217	2.93	0.09
5379	2.94	0.22
2129	2.94	0.22
2128	2.95	0.02
101	2.97	0.77
2040	2.99	0.04
2153	2.99	0.05
243	2.99	0.13
		
Max. deviations for best ID is within recommended range. Chosen best chemical ID is suitable for programming the gauge.		
		
		
Selection of best generic ID for ROM based devices like bq274xx		
		
		
Device / Family #1		
Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
128	bq27421-G1A: 4.2V LiCoO2	3.39
354	bq27411-G1C: 4.35V LiCoO2	3.78
312	bq27421-G1B: 4.3V LiCoO2	3.83
3142	bq27421-G1D: 4.4V LiCoO2	3.94
Best generic ID 128		
Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family.		
		
		
Device / Family #2		
Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
1210	bq27621:  (ALT_CHEM1) 4.3V LiCoO2	3.37
1202	bq27621: (default) 4.2V LiCoO2	3.49
354	bq27621:  (ALT_CHEM2) 4.35V LiCoO2	3.78
Best generic ID 1210		
Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family.		
		
		
Device / Family #3		
Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
3230	bq27426: (default) 4.35V LiCoO2	3.48
1202	bq27426: (ALT_CHEM1) 4.2V LiCoO2	3.49
3142	bq27426: (ALT-CHEM2) 4.4V LiCoO2	3.94
Best generic ID 3230		
Max. deviations for best generic ID is within recommended range. Please chose this ID in your device configuration or device family.		
		
		
Warning: Discharge rate is too high. High rate reduces ID detection accuracy	 10 hr rate is recomeended. Total discharge time is less than 5 hrs	 t_hrs=  2.78906527777778

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    如果您使用电芯制造商 C/10速率放电、并且您使用全电压范围(与它们用于表征的相同)、容量则低得多、这似乎是电芯或制造商提出的性能声明的问题、 而不是使用化学 ID。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Wyatt Keller:

    感谢您的支持。

    我是否可以知道上面的化学物质 ID 是否可以使用?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    误差显示为低电平(小于2%最大误差)、因此可以使用此化学 ID。

    此致、

    怀亚特·凯勒