This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:如何关闭"硬件保护与 quot;通过 bq40Z50检测

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247125/bq40z50-how-to-close-hardware-protection-detect-by-bq40z50

器件型号:BQ40Z50

大家好、

如何关闭"基于硬件的保护"检测?  

现在、它始终触发 AOLD 保护。

因为客户的新产品"峰值电流"很有可能超过 -100A  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    100mV 是监测计可用于此保护的最大值、您必须使用较低的感测电阻器、以便支持放电电电流超过100A 的应用。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Wyatt Keller:

    感谢您的支持。

    如下图所示、ASCDx 的最大值为什么会达到-200mV?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    ASCD 硬件过流保护的发生速度快于过载(AOLD)。 由于 AOLD 最大设置为100mV、因此电量监测计无法支持超过100mV (100A、1m Ω 传感电阻器)的连续电流。

    此致、

    怀亚特·凯勒