This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:分离输出版本应用

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247871/ucc5350-split-output-version-application

器件型号:UCC5350

大家好、

我们的 UCC5350具有 S 版本、该版本提供分离输出、可以单独控制上升和下降时间。 我 对此有疑问:

  1. 哪种应用需要分离输出? 为什么我们需要 单独控制上升和下降时间?

您能提出一些意见吗?

谢谢

BRS

吉安市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    我认为最重要的原因是能够使用比导通更强大的关断。

    在通过改进布局、去耦和缓冲尽可能减小开关节点中的寄生 LC 振荡电路之后、您通常仍需要一些栅极电阻、以防止开关节点振铃超过 FET 电压额定值或对高侧栅极驱动器造成噪声损坏。

    如果您有接地平面、则低侧的振铃会低于高侧的振铃。 这意味着可以进一步减少 ROFF 并防止 VDS 低于开关击穿电压。  

    此外、零欧姆关断的效果与米勒钳位一样好、但 UCC5350具有米勒钳位选项、适用于应使用的高 Cgs 开关。

    此致、

    肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    感谢您的答复。

    我也对您的评论有一些疑问。

    如果您有接地层,则低侧的振铃将低于高侧。 这意味着可以进一步减少 ROFF 并防止 VDS 低于开关击穿电压。  [/报价]

    在我看来、减少 ROFF 是 为了减少 Vgs 尖峰、从而防止短路。 您说它也可以减少 VDS 振铃? 您能解释一下吗?

    ,但 UCC5350具有米勒钳位选项,用于应改用的高 Cgs 交换机。

    零欧姆损坏意味着非常高的拉电流、对吧? UCC5350可以处理这种情况吗? 哪个 Cgs 值可以提供零欧姆关断支持、哪个 Cgs 米勒钳位更适合?

    BRS

    吉安市

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关节点始终具有一些 LC 振荡电路谐振特性。 我想这是一个钟。 布局和去耦可以使钟更小、但它仍然能够响铃。

    闭合开关就像响铃一样。 如果添加栅极电阻器并以较低边沿速率闭合开关、它会用一个更软的表面撞到钟。 这是根本使用栅极电阻器的唯一原因。

    然而、如果 LC 振荡电路谐振的振幅过高、可能会超过开关的额定电压或导致栅极驱动器出现噪声问题。 布局和元件选择只能使钟这么小。 之后、必须尝试增大栅极电阻器以避免 LC 谐振造成损坏。

    由于接地层的电感比高电压低、因此钟基本上更小、因此您可以更难命中并保持相同的电压过冲。

    米勒效应是一个单独的问题、但当您只有一个高电阻 Rol 时、情况会变得更糟。 一旦开关和振铃结束、米勒钳位就会以0欧姆阻抗帮助旁路此栅极电阻器。  

    此致、

    肖恩