This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J060:上电序列检查

Guru**** 2512805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246975/tps54j060-power-on-sequence-check

器件型号:TPS54J060

您好!

在输入12V 就绪之前、器件是否支持 EN 置位?

EN=>12V

顺序或风险是否有任何问题? 触发输出 UVP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、器件可以在 VIN 之前支持 EN 置位、这应该不会有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    由于某种原因、该线程显示为"未解决"。

    如果我的回答解决了您的问题、请单击"该问题已解决"按钮、以便我们可以关闭此主题。

    谢谢!

    Tomoya