This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:PSE EMI B 类实施电路

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247150/tps23881-pse-emi-class-b-implemented-circuit

器件型号:TPS23881

专家、您好!

我的客户想知道我们是否具有 B 级 EMI 方面的经验? 由于客户希望根据成本/解决方案尺寸等评估实现/未实现 EMI 权变措施解决方案差异。 我们是否有可以向客户提供的输入? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    您能解释一下、您说的是 EVM 还是器件吗? 我不熟悉 EMI 课程。 如果您能说明、我可以在这里提供一些信息!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon:

    感谢您的回复。 客户想了解更多关于系统级 EMI 电路实施的信息。 我们想知道您是否有机会或经验可以为我们提供帮助吗? 如果您不熟悉、我们可以让您的团队分享您在此案例中的体验吗? 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    我们的 PSE 符合工业级标准、我们的 EVM 旨在用于评估 PoE 功能、而不是用于实现系统级 EMI 符合性。 话虽如此、我们在设计 EVM 时便考虑了 EMI。

    如果有人进一步了解这个主题、我会在内部与团队进行核实。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    我们的 PSE 没有开关电源、因此我们的 PSE EVM 上没有 EMI B 类。 这通常在我们的 PD EVM 上完成。

    此致、

    布兰登