This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442:动态更改 MODE 引脚

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246904/tps62442-changing-the-mode-pin-on-the-fly

器件型号:TPS62442

能否动态更改 TPS62442上的 MODE 引脚? 我想在雷达应用中使用该器件。 我需要在有效雷达线性调频脉冲期间尽可能降低纹波、因此需要 FPWM 模式。 但我需要空闲期间的轻负载效率、也就是 PFM 模式。 我能否在开关运行时在这些模式之间安全地切换(将 MODE 引脚切换为高电平/低电平)?

谢谢-

迈克·舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您使用 E2E、

    是的、您可以在转换器运行期间将 MODE 引脚切换为高电平和低电平。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moheddin-

    太好了、谢谢。 这样就回答了我的问题、

    最佳-

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moheddin-

    太好了、谢谢。 这样就回答了我的问题、

    最佳-

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎!