This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:PFC 关闭待机模式

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248092/ucc256404-pfc-off-standby-mode

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC28056

不清楚这个函数是如何工作的

 UCC256404数据表中的 UCC256404错误

请帮助我理解

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    UCC25640x 系列不存在 PFC 开/关特性。 由于该行不正确、我将会更新此表。 如果您将 UCC28056与 UCC25640x 配合使用、您可以实现超低待机功耗、如 PMP21251中所示

    这一功能将在我们的下一代 LLC 中启用、该公司将在10月底推出样片。 持续关注。